This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1781:用于 SN65HVD1781 RS 至485缓冲器的 IBIS 模型

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1781

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1292908/sn65hvd1781-ibis-model-for-sn65hvd1781-rs-485-buffer

器件型号:SN65HVD1781

是否可以获取 SN65HVD1781 RS -485缓冲器的 IBIS 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    非常不可能-这是一个较旧的器件、开始我们没有很多 RS 至485 IBIS 模型很遗憾-这是一个模型平台、我们在支持方面没有很多历史 (无论如何、对于 IBIS-485 -其他 TI 产品线更好地使用 RS、但在过去它不是一个巨大的要求)、因此如果我们有任何东西、它很容易被忽视-即使是在较新的器件上-因此旧器件很难开发出任何为它们开发的模型。  

    此致!

    帕克·道德森