This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP139:图像撕裂和拉伸

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1292118/sn75dp139-image-tearing-and-stretching

器件型号:SN75DP139

大家好!

在我们的设置中存在问题、SN75DP139 DP++转 HDMI 转 接驱动器。 我们不确定此问题是否 在 IC 中仍然存在、但如果有任何帮助、我们将不胜感激。

我们的设置将始终按预期启动和工作,但在不确定的时间段(约10-50分钟)后,图像将开始撕裂和断裂(见 所附视频)。 这个事件没有任何可识别的模式,如何重现或隔离它。 唯一的方法是启动系统并等待。 据我们所知、图像永远不会自行恢复正常、我们必须重新插接显示器以使其恢复正常、或对整个系统进行复位。 执行上述任一操作后、问题始终会像以前一样带有随机延时时间。  我没有权限或资源使用适当的示波器来验证信号完整性或检查是否存在异常、但我可以确认没有元件过热。

DP++源:  

PCB 上的 SOM 至7583、差分阻抗为85欧姆、容差为1%、通过 Samtec 高速板对板连接器发送。 所有 DP++连接约为70mm 长+-2 mm。 该 DP++源可以正常工作(见下文)  

SN75DP139 PCB:

DP++信号通过 Samtec 高速板对板连接器并进入 SN75DP139 IC。  由于我们将该点的信号重新路由到商用桌面监控器 DP 输入、因此 DP++信号在高达 SN75DP139输入下非常干净和良好地工作、而且此类设置不会出现任何伪影。 HDMI 信号通过 SN75DP139 IC 退出、并通过显示屏传递到另一个模块。 相关的显示设备是 带有 HDMI 输入驱动器板的 ECX335B。

显示本身可以正常工作、没有伪影、并且在任何情况下都不会过热。  

SN75DP139的配置如下:

I2C_EN -> 4k7上拉

Vsadj -> 4k02下拉

OE_N -> 4k7 下拉

DDC_EN -> 4k7 上拉

HPD_INV -> 4k7 下拉

OVS -> 4k7 上拉

SRC -> 4k7 上拉

任何不同的配置都不会带来任何变化或更差的结果。  

e2e.ti.com/.../WhatsApp-Video-2023_2D00_11_2D00_09-at-14.34.46_5F00_34af5613.mp4

如有任何帮助,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供此应用的原理图?

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    不幸的是,这是目前为止我能为您提供的最好的。 原理图有点杂乱、我希望可以理解。

    DP++输入在第1页、P7在第2页是输出 HDMI 连接器。  

    正如 我说过的、原理图是正确的、因为这条布线一直工作到某个点、之后就开始撕裂图像。

    e2e.ti.com/.../8540.schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matej,

    您是否尝试过不同的 SRC 和 Vsadj 设置?

    此外、在这段异常视频之前和期间、是否可以向我显示 CLK 和数据通道的示波器快照。

    谢谢。

    扎赫