This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:应用问题

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230, DS250DF410, HD3SS3212, DS560MB410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1289011/ds250df410-application-question

器件型号:DS250DF410
主题中讨论的其他器件:DS250DF230、 HD3SS3212、 DS560MB410

您好、

客户正在 为 Base-T 和 Base-CR 之间的25Gbps 以太网寻找1:2交换机。

我们之前学习了 DS250DF410或 DS250DF230可能是可能的选择、但 TI 25G 重定时器似乎并不直接支持 Base-T 类型接口。

我们想知道  DS250DF410或  DS250DF230是否可用于客户应用、以及如何实现? 或任何其他建议解决方案?

此致、

阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    我有点困惑、您提到客户在  Base-T 和 Base-CR 之间寻找用于25Gbps 以太网的1:2交换机。  不过、您附上了一个看起来是 USB-C 应用的方框图。  您能澄清一下您的需求吗?

    我们的以太网重定时器和转接驱动器专为大约1000-1300 mVppd 的 VID / VOD 设计。  10GBASE-T 似乎具有2000 mVppd 或更高的级别、具体取决于功率级别。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

     DS250DF410上有一个应用程序。 请支持人员检查它是否可用。

    我们希望将其用作交叉点以将串行器/解串器端口(一个 ETH MAC)切换到不同的 IO 端口。

    我不知道如何在 TI 系统上附上照片、我把这张图放如下。

    ihttps://drive.google.com/file/d/1nW_BAlYQRieJt_f7sXOAupyWBSJp1xmv/view?usp=sharing

    谢谢!

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    将照片添加到主题帖中以供参考。

    DS250DF410将支持25GBase-CR/USXGMII 和 SR、因此可用于此应用。  我想注意的一件事是、DS250DF410即使在 CTLE 指数0处也具有高升压、因此、为了防止过度均衡、我建议在重定时器接收器之前至少具有3dB 的最小插入损耗。

    您可以使用 IBIS-AMI 模型在您的系统中模拟器件。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    另外、HD3SS3212是否可能满足需求?

    谢谢。

    阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    我以前从未见过在以太网系统中实现此器件。 HD3SS3212 可能有效、但无法对信号应用任何均衡。  这对于前端口应用而言可能具有挑战性。

    您也可以考虑使用 DS560MB410、这是一款线性转接驱动器、与 DS250DF410封装相同。  它能够通过 CTLE 补偿通道损耗。  您可以设计一个同时支持 DS560MB410和 DS250DF410的插座、然后根据性能决定器件的性能。

    谢谢。
    德鲁