This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C32:输入信号

Guru**** 2905260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1293579/am26c32-input-signal

器件型号:AM26C32

团队成员  

 让我问两个问题。

1)当诸如1A 和1B 的输入"H"和"H"到和 B 引脚时、 输出是什么?

2)可接受的频率有多少?30MHz 良好?

此致

达津市  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. A 和 B 为模拟输入;没有"H"或"L"电平。 a 如表7-1所示、当差分输入电压小于±200mV 时、输出未定义。

    2.网页显示10 Mbps。 但是、在最坏情况下、27ns 的传播延迟将允许37Mbps 的速率。 (据我所知、并没有说明在该速度下会消耗多少功率。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tatsu:

    1.对于差分接收器,您不会在 A 和 B 上独立输入信号。 VA 和 VB 没有收发器跟踪的逻辑状态。 数字信号是 VID、即 VA - VB。 当 VA - VB >= 200mV 且当 VA - VB <=-200mV 时 VID = L 时、VID = H。 当-200mV < VA - VB < 200mV 时、VID =未定义。  

    2.在网页上我们提到的是10Mbps、但这是因为这是一个 RS -422器件、而 RS -422没有超过10Mbps 的规格; 然而、在现实中、传播延迟是限制差分接收器的因素-最坏情况下它被限制在27ns、这将允许采用50pF 电容负载时实现37Mbps 的速率(电容越大、速度越慢)-不过、功耗可能很高。  

    此致!

    帕克·道德森