This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:在高温下发生无法在 I2C 总线上进行初始化的故障

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1284755/sn65dsi84-mulfuction-at-high-temperature-failing-the-initialization-on-the-i2c-bus

器件型号:SN65DSI84

大家好、

客户遇到以下问题:

我们遇到德州仪器 SN65DSI84ZXHR 元件存在缺陷。 (桥接至 LVDS 的 MIPI DSI)

该组件设计为在85°C 温度下运行。

在大约70 °C 的温度下导通后、组件会因 I2C 总线上的初始化失败而出现故障。

该错误仅在首次上电时发生、无法恢复组件。

只有关闭电路板、才能恢复正常运行。

 

如果温度低于60°C、则组件运行正常。

 

我们没有发现明显匹配、但我们确实在第4季度组装的电路板上发现了50%的组件出现的问题。

我们希望您立即作出响应、您是否有任何关于此类问题的报告?

从电路板上移除有故障的器件并使用已知良好的器件更换解决了问题、由于在拆焊过程中损坏了器件、因此无法将其移至工作电路板。

您建议如何继续?

谢谢!

里卡多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 发出的所有组件至少都需要通过数据表范围内的功能测试。

    能否提供有关 SN65DSI84相关电路的更多信息?

    如果错误仅发生在启动时、则可能是与 EN 时序有关的问题。 请确保 SN65DSI84上的 EN 引脚有一个220nF 电容器接地。 而且、一个已知正常工作的芯片似乎也能解决这个问题、所以如果没有提供基准数据、我就不能说是什么导致了这个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishesh,请查看客户回复:

    我们正在研究 I2C 总线通信。 该器件在太快的速度下似乎对下降沿时间非常敏感、并且在不同的产品批次之间存在明显的特性色散。 总之、我们没有发现任何器件不符合规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意、

    这些温度处于规格范围内、器件应能正常工作。

    但是、如果不提供有关该问题及其电路的更多信息、我将无法提供帮助。 I2C 线路的上拉电阻是什么? 能否发送 DSI83的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Riccardo、

    由于不活动、我将关闭此线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    客户将该问题识别为电平转换器未正确遵循 I2C 标准、他们发现我们的器件对于此特性比他们在数据表中的预期更合理。

    我要解决这个问题。

    此致、

    里卡多