This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230EVM:DS250DF230EVM 的 PRBS 测试问题

Guru**** 2893970 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230EVM, DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1289801/ds250df230evm-a-problem-of-prbs-testing-with-ds250df230evm

器件型号:DS250DF230EVM
主题中讨论的其他器件: DS250DF230

大家好、 我将使用 DS250DF230EVM 和 SigCon Architect 软件 来评估  DS250DF230。 要在软件上使用 PRBS Gen/Checker、  

我应该向重定时器的 RX 输入信号、我的问题是、如果我要获得10Gpbs 图形、 输入允许的最小子速率是多少?

例如、如果一个500m 时钟信号输入到 RX、是否会 生成一个10.3125Gbps PRBS 信号?

谢谢。

约兴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jochen:

    我们通常使用 1.2890625GHz 时钟来生成10.3125Gbps PRBS 模式。  我还没有尝试644.53125 MHz 时钟输入。  您是否能够尝试1.2890625GHz 时钟输入?

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

     ,我没有1.28GHz 时钟 、因此我想知道   允许的最小 子速率、例如10.3125/10Gbps 或10.3125/20Gbps?

    谢谢。

    约兴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jochen:

    本周我可以尝试几个更低的子速率、看看 CDR 锁定中断的位置。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jochen:

    感谢您的耐心等待。  我观察到重定时器在将 PRBS 输出到 25.78125GHz/64时钟的同时保持 CDR 锁定状态、但观察到输出抖动较高。  抖动在 25.78125GHz/32时好得多、因此我不建议子速率时钟低于 div 32。

    对于10.3125Gbps、我观察到10.3125GHz/16和10.3125GHz/32均有效、但 div 16抖动较少。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

       谢谢你的答复, 你解决了我的困惑。

    谢谢。

    约兴