This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41013:将 USB-C 数据传输添加到 USB-C PD (TPS25750)

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41013, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1287871/pmp41013-add-usb-c-data-transmission-to-usb-c-usb-pd-tps25750

器件型号:PMP41013
主题中讨论的其他器件: TPS25750

其中 PMP41013 PD 通过 TPS25750、  
没有 展示 其他港口的数据传输替代用途。

在下面、SSTX/SSRX 引脚直接保持悬空:

如果我主要将该端口用于电源/接收设备(如 PMP41013所示)、
但对于 USB MCU 引导加载或 USB 闪存驱动器访问、  
数据传输需要哪些附加电路?

可以建议一个参考设计(  与 TPS25750兼容)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、PMP41013主要用于纯电源应用、对于数据传输应用、请联系 PSIL BU 以获取评论、我认为  a-mcgaffin@ti.com Adam 是联系人窗口、请将此主题转至 PL 或为他们设置新主题、谢谢

    Br

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您—您能否也 扩展 到 PSIL、BU 和 PL 所参考的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PSIL 产品线是负责 PD 控制器器件的团队、他们可能是为您的特定应用推荐器件的合适人选、感谢