This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE5421:PCIe 总线错误

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE5421, SN75LVPE5412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1292025/sn75lvpe5421-pcie-bus-error

器件型号:SN75LVPE5421
主题中讨论的其他器件: SN75LVPE5412

您好,

我们将 sn75lvpe5421&sn75lvpe5412用于 SSD 应用程序。现在出现 PCIe 总线错误。

插入卡时没有错误,但读写大量数据后将报告错误。

日志:

[235473.087038] pcieport 0000:00:01.0:AER:Multiple Corrected error received:0000:01:00.0

[235473.087039] pcieport 0000:00:01.0:PCIe 总线错误:severity=corrected、type=数据链 路层(发送器 ID)

[235473.087040] pcieport 0000:00:01.0: device [8086:460d] error status/MASK=00001000/00002000

[235473.087040] pcieport 0000:00:01.0:  [12]超时

[235473.087041] NVMe 0000:01:00.0:PCIe 总线错误:Severity=Corrected、type=数据链 路层(接收器 ID)

[235473.087042] NVMe 0000:01:00.0: 设备[144d:a826]错误状态/mas=00000040/0000e000

[235473.087043] NVMe 0000:01:00.0:  [6] BadTLP

[235473.087044] NVMe 0000:01:00.0:AER: 首先报告此代理的错误

我尝试了很多不同的全球升压、EQ 升压、但仍然不起作用、是否有其他方法来解决它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cain:

    这可能与器件的 EQ/增益设置、信号路径或多路复用器设置或 PCB 布局有关。

    请首先尝试强制使用 PCIe Gen1并让我们知道结果。 这将告诉我们信号路径和控制设置良好。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!,Nasser:

    第4代没问题、只有第5代有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cain:

    如果第4代没有问题、则设计中可能存在细微的信号完整性问题、这通常不会影响运行、但在链路以第5代速度运行并承受应力时会导致问题。 如果您愿意分享、我们可以查看您的 PCB 布局。 由于这是一个公共论坛、如果您关心机密性、可以使用 E2E 私人消息功能发送文件。 因此、我向您发送了一个朋友请求。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我已经发送它到 you.pleas 帮助检查,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cain、我已经用私人信息回复了您、并提供了布局反馈。 如果您有其他问题或想法、敬请告知。

    此致!

    Evan Su