This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN337G:IBIS 模型 TCAN337GDCNR CAN 收发器

Guru**** 2926810 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN337, TCAN332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1292909/tcan337g-ibis-model-tcan337gdcnr-can-transceiver

器件型号:TCAN337G
主题中讨论的其他器件:TCAN332、TCAN337

是否有可能 为 TCAN337GDCNR CAN 收发器获取 IBIS 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marc、

    遗憾的是、我们没有专门适用于 TCAN337的 IBIS 模型、但有一个同样适用的通用 TCAN33X IBIS 模型。 您可以在 TI.com 上的 TCAN332产品文件夹中找到它们。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这正是我需要的。 非常感谢。 在.ibs 文件中、甚至说这适用于 TCAN337。