This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SATA/LVDS:如何插拔 D+/D-?

Guru**** 2929310 points

Other Parts Discussed in Thread: DS64BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1293320/sata-lvds-how-to-pinswap-d-d-

主题中讨论的其他器件:DS64BR111

您好!

我们必须连接定制的 SATA 驱动器。 我们的客户没有其器件的完整规格、也不知道 A 和 B SATA 通道的极性。

 每个 A 和 B 通道中都存在潜在的交换、因此有4种可能性。 SATA 设备和主机之间是否有芯片可以根据外部信号交换+/-线路?

谢谢!

此致

尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    以下是一个想法:请查看 DS64BR111。 您可以采用(+)到 DS64BR111的 IN+和(-)到 IN-。 然后、在输出端、您将 DS64BR111 (OUT+)连接到(-)输入端、将(OUT-)连接到接收器的(+)输入端。 此器件还具有其他功能。 但是、根据需要、极性反转无法自动完成。  

    此致、Nasser