This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] SN65DSI84:DSI 83/84/85之间的交换

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83, SN65DSI84, SN65DSI85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1293470/faq-sn65dsi84-swapping-between-dsi-83-84-85

器件型号:SN65DSI84
主题中讨论的其他器件:SN65DSI83、、 SN65DSI85

交换 DSI 83/84/85常见问题解答

 

在我们开始之前、先简要概述一下每个部件及其功能:

SN65DSI83:

  • 单个 通道 MIPI DSI 至 单个 通道 LVDS 桥接器
  • DSI 多达4个通道、每通道速率为1Gbps
  • 建议的最大分辨率:每秒60帧的条件下为1920 × 1200、每像素最高24位

SN65DSI84:

  • 单个 通道 MIPI DSI 至 双路 通道 LVDS 桥接器
  • DSI 多达4个通道、每通道速率为1Gbps
  • 建议的最大分辨率1920 x 1200、每秒60帧、每像素高达24位

SN65DSI85:

  • 双路 通道 MIPI DSI 至 双路 通道 LVDS 桥接器
  • 每个 DSI 通道多达4条通道、每条通道速率为1Gbps
  • 在每秒60帧的情况下建议的最大分辨率为2560 x 1600、每像素高达24位、或在等效120fps 下高达1920 × 1080、每像素高达24位。

 

关于83/84/85之间的交换:

此表应重点说明每个应用中每个器件的可互换性。

 

单 DSI 和单 LVDS

单 DSI 和双 LVDS

双 DSI 和双 LVDS

DSI83

DSI84

DSI85