请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS80PCI402 您好!
我的客户在3.3V 电源电压下使用 DS80PCI402。
现在可将 VDD_SEL 直接连接到 GND。
但是、他们注意到、在3.3V 模式运行时、数据表显示"在1-kΩ 电阻器连接 VDD_SEL = 0"。 如果将 VDD_SEL = 0与0 Ω 电阻器连接到 GND、可能会出现什么问题?
此致、
平野健
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户在3.3V 电源电压下使用 DS80PCI402。
现在可将 VDD_SEL 直接连接到 GND。
但是、他们注意到、在3.3V 模式运行时、数据表显示"在1-kΩ 电阻器连接 VDD_SEL = 0"。 如果将 VDD_SEL = 0与0 Ω 电阻器连接到 GND、可能会出现什么问题?
此致、
平野健