This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:如果在3.3V 模式运行中将 VDD_SEL = 0与0 Ω 电阻器连接到 GND、可能存在什么问题?

Guru**** 675960 points
Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI402
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1293080/ds80pci402-what-could-be-wrong-if-tying-vdd_sel-0-with-0--resistor-to-gnd-at-3-3v-mode-operation

器件型号:DS80PCI402

您好!

我的客户在3.3V 电源电压下使用 DS80PCI402。
现在可将 VDD_SEL 直接连接到 GND。
但是、他们注意到、在3.3V 模式运行时、数据表显示"在1-kΩ 电阻器连接 VDD_SEL = 0"。 如果将 VDD_SEL = 0与0 Ω 电阻器连接到 GND、可能会出现什么问题?

此致、

平野健

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirano-San:

    使用1K 欧姆保护输入免受来自 GND、以进入器件的任何噪声或尖峰的影响是一个很好的设计做法。 这是一个很好的设计做法。  它们能够正常工作、但使用1K 欧姆斯特德是一个很好的设计实践。

    此致、Nasser