This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOL112:动态模式更改

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOL112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1293440/tiol112-mode-change-on-the-fly

器件型号:TIOL112

大家好、

我的客户想要使用 TIOL112作为 IO-link (EN=H 时)和 PNP 数字输入(EN=L 时)。

由于 TIOL112没有用于 PNP 数字输入的电流阱、因此我们要使用 IO-link 主模式的 ILLM CQ 放电功能。

是否可以通过打开/关闭在运行期间使 ILIM_ADJ 短接至 GND 的开关来在非主模式和主模式之间动态切换?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在运行期间调整 ILIM_ADJ 引脚、因此您应该能够在 IO-Link 主模式和非主模式之间切换。  为了在开关数字输入模式时对负载放电、我认为需要在将 EN 引脚设置为低电平之前执行此操作、因为这样做会禁用为放电电流创建路径所需的 CQ 驱动器 FET。  此想法需要客户进行测试、以确保它按预期工作。

    此致、

    乔纳森