This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD8S300A:申请合适的解决方案建议

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD8S300A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1293042/tpd8s300a-request-for-suitable-solution-recommendation

器件型号:TPD8S300A

大家好、TI 支持团队

我们的客户正在审核 TPD8S300A 产品。

您要使用的应用程序块如下所示。

主要目的是使用 SBU 引脚通过 USB Type-C 更新耳机内的 IC。

由于要进行 F/W 更新的 IC 的 I/O 电平为1.8V、因此如果通过 USB Type-C 传输的信号高于1.8V、则可能会发生损坏。

使用 TPD8S300A 产品是否可以进行 OVP 操作和电平转换?

考虑以上方框和说明的内容、如果有合适的解决方案、请推荐。

-应用程序:耳机

谢谢。

此致、

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    TPD8S300A 仅是一款 OVP 和 ESD 保护器件。 它不会对 SBU 信号进行任何电平转换。 您的用例需要一个外部电平转换器。

    此致!

    亚历克斯