This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949A-Q1EVM:不适用

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB949A-Q1EVM, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1293209/ds90ub949a-q1evm-na

器件型号:DS90UB949A-Q1EVM
主题中讨论的其他器件: ALP

能否使用主机来控制 DS90UB949A-Q1EVM 演示板? 如何控制它? 您能否发送相关文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xingqquan:

    要开始使用 DS90UB949A-Q1EVM 演示板、您需要以下工具:

    1. Analog LaunchPad 软件、可以 在此处下载
      1.  首先下载模拟 LaunchPad 框架实用程序
      2. 安装框架后、下载 ALP 配置文件
        1. 它会保存 ALP 配置文件、使您能够通过 ALP 软件与 EVM 进行通信
    2. 您可以查看 EVM 用户 指南。 本指南分步介绍了如何使用 EVM。

    此致、

    G·阿巴尔卡