This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949A-Q1EVM:单根同轴电缆配置

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB949A-Q1, DS90UB948-Q1, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1291184/ds90ub949a-q1evm-configuration-for-single-coax

器件型号:DS90UB949A-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DS90UB948-Q1、DS90UB949A-Q1 、 ALP

我将 DS90UB949A-Q1 EVM (串行器)连接到 DS90UB948-Q1 EVM (解串器)。 我尝试使用一根同轴电缆作为两者之间的接口。 如果我连接了两根同轴电缆、一根连接到 Dout0+/Rin0+、另一根连接到 Dout1+/Rin1+、我可以成功地将两个电路板锁定(锁定 LED1在解串器板上亮起)。 但是、如果我拔下其中一根同轴电缆、而只是将其保持连接到 Dout0+/Rin0+、则 Lock LED1将快速闪烁。 我假设此时链路无效。 是否需要设置寄存器或配置来让这些芯片通过一根而非两根同轴电缆进行通信?

从出厂默认设置对每个电路板所做的更改包括:

在串行器 EVM 上:

     在 FAKRA 连接器和测试点之间添加0欧姆跳线连接 SMA 连接器。

     -将开关 S6设置到位置3而不是位置1。

     激活线上的交流耦合电容(Dout0+)为100nF。 无效线路(Dout0-、Dout1+、Dout1-)上的交流耦合电容为47nF。 未激活的线路也端接50欧姆。  

在解串器 EVM 上:

     向 R37、R38、R63和 R64添加0 Ω 跳线以连接 SMA 连接器。

     -将开关 S2设置到位置2而不是位置1。

     激活线上的交流耦合电容(Rin0+)为100nF。 无效线路(Rin0-、Rin1+、Rin1-)上的交流耦合电容为47nF。 未激活的线路也端接50欧姆。

我还尝试了一种配置,其中未激活的正线(Dout1+/Rin1+)未端接,使用100nF 而不是47nF(基本与激活的线相同 ,除了没有同轴电缆),但得到了快速闪烁的锁定 LED1的相同结果。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、您好!  

    感谢您提供所有详细信息、所列的硬件更改应该没问题。 移除端口1同轴电缆时、是否在之后在电路板上执行 PDB 复位? 949 EVM 上的 PDB 按钮位于 S2的左侧、在948 EVM 上、它是 S3.3上的一种切换(红色开关组)。  

    电路板上的默认设置是自动检测 FPD-Link 输入模式、但如果在上电后移除电缆、则建议进行复位。 我们还建议在949上设置寄存器0x5B [7]= 0、无论硬件配置如何(单端或差分)。  

    此致!

    舒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shu:  

    在拔下端口1同轴电缆时、我一直在执行干净的电源重置。 我将电路板断电、移除同轴电缆、然后将电路板重新加电。 为了再次进行检查、我在板上电的情况下移除了同轴电缆并执行了 PDB 复位、但行为保持不变。 我还将949寄存器重置为双绞线(0x5B [7]= 0)、这不会改变电路板的行为。  

    在这一点上、是否可以通过 Analog LaunchPAD 工具设置0x5B 寄存器? "Registers"选项卡中未列出。 但看起来我可以通过设置位0和位1来强制单链路模式。

    我开始怀疑这个问题是我的 HDMI 输出对于单链路来说太快。 拔下同轴电缆时、可以观察 HDMI 选项卡、它在单模式和双模式之间反复翻转(请参阅图片)。 它将 HDMI 输入显示为1280x720和73MHz、我认为对于单链路来说速度太快了。 现在我无法调整这些设置、因为我在另一侧没有输出监视器(我仍在等待适配器)、但我希望一旦我做了、我可以调整分辨率和/或刷新率、并减慢链路速度。 一旦我能够对此进行测试、我就会一直向您发布帖子。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、您好!  

    949 - 948配对可以在双路(单路96MHz)中支持最高192MHz 的像素时钟、因此1280x720分辨率应该可以接受。 这听起来像是一个信号完整性问题、而不是软件配置、因此我需要一些额外的返工来建议、以改进单通道同轴电缆连接的信号路径。  

    1.拔下 SER 和 DES 上的 HSD 连接器

    2.移除 SER 上的共模扼流圈,并用0欧姆电阻短接这些路径

    关于 ALP 问题、似乎器件配置文件不正确、我在提供的屏幕截图中注意到、识别/选择的器件是925串行器、而不是949。 0x5B 应显示在949寄存器页面中。 设置寄存器的另一种方法是通过"Scripting"选项卡使用以下命令。  

    board.WriteI2C (开发地址、寄存器地址、寄存器数据)

    board.ReadI2C (dev 地址、reg 地址)

    board.WriteI2C (0x18、0x5B、0x00)

    此致!

    舒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shu! 我移除了 SER 电路板上的两个 HSD 连接器和共模扼流圈、LOCKELED1现在仅通过一根同轴电缆就能亮起。 非常感谢您的帮助!