This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:器件通过 TUSB8041进入下载模式 NG

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1292641/tusb8041-device-enter-download-mode-ng-through-tusb8041

器件型号:TUSB8041

您好,先生

我们已计划 在我们的项目中实施 TUSB8041解决方案。  我们在预验证过程中发现问题。

问题如下:

如图所示,连接了 设备、集线器和 PC,设备 USB 枚举也可以。(设备是 Android 电路板)

然后使用 PC 向 DEVICE.normally,the 发送"adb reboot EDL"命令、USB 枚举将重新完成、 器件将进入下载模式。

但我们发现集线器 将导致器件进入下载模式 NG。

如果没有 TUSB8041、器件将 重新枚举并正常进入下载模式。

您能告诉我原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

       ADB reboot EDL"命令应该执行什么操作?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    感谢您的答复。

    "adb reboot"是  Android 的一个重新启动命令,而"EDL"是一个下载模式。

    "adb reboot EDL" 命令用于重新启动器件并进入 DOWNLOAD(EDL)MODE。

    当我们使用 TUSB8041连接 PC 和器件时。将此命令发送到 device.device 将会返工、但 无法 重新枚举。 并且 它将在枚举失败后关闭。

    此致

    斯凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯凯勒:

       这对我们来说是新的、我将与我们的系统 人员进行检查 、并很快与您联系。

    稳压器

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大脑

    感谢您的关注。 这个问题已经导致我们的项目延迟,如果您有任何意见,请立即通知我。

    此致

    斯凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Skyler;

     您是否 启用  开发人员选项   USB 调试

      有时、由于高数据吞吐量、Android 设备在通过某些 USB 端口或集线器进行通信时遇到问题。 为了提高可靠性:

    • 如果可能、请勿使用 USB 延长电缆或适配器。
    • 尝试另一个 USB 端口。 后端口通常比前端口更可靠。
    • 如果您使用的是 USB C 端口、请尝试改用 USB A 端口。

    此致

    布赖恩