This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR820:AMI 模型

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1288380/ds125br820-ami-model

器件型号:DS125BR820

团队、  

客户请求帮助、以帮助更好地了解车型。   请参阅以下内容:   

我一直在 Hyperlynx 中使用 DS125BR820的模型进行仿真。 我发现有些事情我无法解释。

我有一个 Linesim 原理图的一端带有处理器 SerDes 输出的模型、该原理图通过一些 s 参数模型传递到 DS125VR820的 RX。 我在转接驱动器上有一个介于 P 和 N 之间的100欧姆电阻。

 

我看到让我感到困惑的是、波形的幅值与我的期望值不符。 这应该是转接驱动器接收器产生的波形、但我不确定。 我说的是因为 RX 模型是设置 BST 值的模型。

我得到的是 BST=0时的值(这些值排序为代表性值–不精确值)

 

BST 振      幅

0            +/- 0.24V

1            +/- 0.20V (是的、振幅会降低、这是可重复的)

2            +/-0.27V

3            +/- 0.29V

 

如果我使用 Mentor 通用串行器/解串器接收器模型或处理器特定的 RX 模型替换 DS125BR820模型、其振幅始终约为+/- 0.5V。 授权那些特定的 RX AMI 模型可以进行一些放大–但我认为应该使用转接驱动器。 Mentor (ok Siemens)提供了一种通过电子表格工具将转接驱动器的 RX 和 TX 连接在一起的方法、该工具在后台调用 Hyperlynx 以将数据从转接驱动器 RX 馈送至转接驱动器 TX。 通过这种设置、我可以使用通用串行器/解串器模型获得睁开眼睛的效果。 我看到 BST 中发生了一些小的变化。 较长的背板传输线路确实需要更多 BST、BST=0不适用于它们、但这种关系也不是真正明确的。 我只是不确定我看到的增益是否能达到人们所想的程度。

此致、

亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    来自 ASIC TX 的信号的幅度是多少? 客户 使用了什么 VOD 设置? 使用100欧姆电阻器连接 P 和 N 的原因是什么?

    我在 ADS 中运行模型。 我看到 ASIC TX 的振幅为~1Vpp (+/-500mV)、VOD 设置为6。 在全部5个 BST 值之间、振幅在+/- 0.4 - 0.5V 范围内。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    源的振幅为+/-0.5V、因此~1Vpp。  

    我之所以放置100欧姆电阻、是为了响应过去 TI 关于此主题的流量。 但当时 Mentor 工具无法实际"通过"转接驱动器进行仿真、因此我无法真正使用该模型。 使用 Mentor 的通用模型而不是 IC 供应商模型时、我真的只能获得良好的眼图。  

    我在所有情况下都将 VOD 保持为默认值6。 但是、我对您的"涵盖所有5个 BST 值"的说法感到困惑。 DS125BR820仅支持 BST = 0、1、2、3。 因此、只有4个级别、而不是5个级别。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、

    我对您的"涵盖所有5个 BST 值"语句感到困惑。

    抱歉、上面有一个拼写错误。 我的意思是"涵盖所有4个 BST 值。"

    我正在研究这个问题、明天会通过 EOD 与您联系。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、

    我对您的设置有一些疑问。

    1. 具体要在何处测量波形振幅? 它是在 Redriver_Ami1块之后、Repeater_Tx_ C 块之后、还是其他地方?
    2. 您在查看眼图还是仅具体测量波形的振幅?
    3. 仿真中使用什么数据速率和测试模式?
    4. 连接 P 和 N 布线的100欧姆电阻具体放置在何处? 是在 Repeater_Rx_ G1区之前,还是在其他地方?
    5. 您能否尝试移除100欧姆电阻器、看看这是否根本改变了振幅?
    6. 您能否共享原理图和支持文件、以便我尝试将您的原理图与 Hyperlynx 结合使用? 如果无法实现、您能否共享原理图的图像?

    请注意、在 TI、我们通常将 Keysight ADS 与 IBIS-AMI 模型结合使用。 虽然我可以访问 Hyperlynx、但我可能需要更长的时间来了解如何使用此应用程序、我不能保证我能够找到解决方案、因为我不熟悉 Hyperlynx。

    我还想澄清一点、虽然预计 EQ BST 设置之间的幅度会有一些差异、但这是一种副作用、而不是 EQ BST 的预期用途。 此设置用于提升信号的高频以打开输入眼图、并且由于过度均衡、振幅可能会略有变化。 用于控制输出振幅的主要参数是 VOD。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我认为您可能识别了问题的一部分。 使用 Hyperlynx 使用 Linesim、我有一个模型。 它只允许我在我认为的模型的输入引脚上测量信号。 不过、我将向 FAE 核实工具情况。 使用 Linesim、您不能将 RX 块的输出直接连接至 TX 块的输入、您需要一个特殊的方法来将 RX 块(控制 BST)的输出连接至 TX 块(控制 VOD)。  

    2.我的问题其实只是针对一般波形的振幅。 眼图会发生变化、但不一定以与 BST 设置成正比的方式变化。 我知道 DS125BR820的增益在较高频率下增大、但即使在1.5GHz 频率下、随着 BST 从0增加到3、增益也在2.1到6.8dB 之间变化。  

    3.我将以 PCIe 第3代(8Gbps)的速率进行仿真。 激励当前设置为 NRZ、128b130b、具有100万个符号。 我已将其设置为时域分析(而不是统计)。 我不包括任何串扰。  

    4. 100欧姆电阻正好位于中继器模块之前。 Linesim 原理图只是一个 TX 模型、5个 s 参数模型、它们代表插件卡、背板布线和连接器、然后代表中继器块。  

    5.我将在使用和不使用电阻器的情况下对其进行测试。

    6.如果你有一个可以发送给我的位置,我可以分享他们。 我真的不想将它们直接附加到这个 TT 上。 我还可以提供有关我如何使用 Hyperlynx 的说明、但不能保证这是正确的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、

    感谢您回答我的问题并提供有关设置的更多信息。 您可以通过 E2E 私人消息与我共享您的仿真文件。 如果您能提供有关如何使用 Hyperlynx 的说明、我们将不胜感激。 我将在您共享您的文件后再看这一点。

    这是我的原理图在 ADS 中看起来的样子、供您参考。 我正在使用 IBIS-AMI zip 文件夹中包含的示例工程。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我已经备份了一点数据。 已决定尝试 ADS、因为它直接支持转接驱动器。 另外、您还意识到在您的电路原理图中有终端器和封装 s 参数。 稍等片刻。 我将在周一回到您的身边。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、

    听起来不错、让我知道 ADS 仿真是如何进行的。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、

    我想签入、您是否在将 ADS 与 IBIS-AMI 模型配合使用时获得了更好的成功?

    此致!

    卢卡斯