This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR401:未正确加载 EE-prom 数据

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1287753/ds125br401-ee-prom-data-not-loaded-properly

器件型号:DS125BR401

您好  

我无法使用 EE-prom 将数据从外部加载到 DS125BR401电路。

2个驱动器、每个驱动器对应一个 PCIe-Gen3接口。

但我似乎没有将数据下载到芯片中。

从未发布过 All DONE、不会针对 SNLA228中所示的第一个和第二个菊链的版本。

需要一些帮助来评估数据和设计。

在 SMB 从模式下使用并通过 I2C 总线在外部编程时、我使它正常工作、而不是从 EE-prom 中进行。

此致

乔纳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonas:

    您的 EEPROM 是否满足数据表中的此要求?

    您能否分享一下您的系统原理图? 我将回顾并查看引脚配置和连接是否都正确。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卢卡斯

    存储器是 AT24C512B、我认为还行、兼容1MHz。

    我希望回顾一下原理图。 我可以把 原理图邮寄 给您吗?

    /乔纳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonas:

    我检查了  AT24C512B、它应该是兼容的。 我将在下周结束前仔细阅读您的原理图并私下提供反馈。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DS125BR401_5F00_EEPROM.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonas:

    感谢您共享 hex 文件。 我最晚将在本周结束前进行审查并提供反馈。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonas:

    我没有看到任何可能导致 EEPROM 数据无法正确加载的原理图或十六进制文件问题。 我使用我们的 GUI SigCon Architect 生成了2个新的 hex 文件。 一个使用默认设置配置2个中继器、另一个使用十六进制文件中提供的设置配置2个中继器。 您能否尝试使用这两个十六进制文件、并让我知道它们中的任何一个是否起作用?

    与此同时,我会与同事讨论,看看我们是否能就可能出现的问题提出其他意见。

    e2e.ti.com/.../default_5F00_2devices.hex

    e2e.ti.com/.../custom_5F00_2devices.hex

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonas:

    我想签入 您有机会尝试使用我共享的2个 hex 文件了吗?

    此致!

    卢卡斯