This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1400:电压电平转换器不能与 THVD1400配合使用

Guru**** 1555210 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0304, THVD1400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1287617/thvd1400-voltage-level-shifter-not-working-with-thvd1400

器件型号:THVD1400
主题中讨论的其他器件:TXU0304

大家好!

我们正在 尝试将 THVD1400DR 与支持1.8V 的 RS485通信控制器连接、并向 THVD1400DR 提供5V 电源。
使用电压电平转换器电路进行连接。 但无法与控制器进行通信。

附加我们所用电路的原理图、并附加由控制器推荐的三极管电平转换电路。

请提出建议、以实现 THVD1400DR 与控制器的通信。

谢谢

塔伦·库马尔

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电路是其他人推荐的、而不是 TI 推荐的、并且用于慢速 RS–232收发器。 请显示高压和低压信号的示波器轨迹。

    使用 TXU0304等电平转换器会更简单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarun:

    如 Clemen 提到的-该建议不适用于 RS 至485、它似乎与较慢的 RS 至232类型器件一起使用-因此这里的确切设置可能无法正常工作。  

    如果您可以展示以下信号的示波器快照 - MCU 的 I/O 和 THVD1400的单端 IO (RO、DI、/re|DE)、您的数据速率也是多少?  

    另外、您的数据速率是多少?  

    我想最可能的问题是 RC 时间常数对于您的数据速率来说过大、这会导致无法满足 THVD1400的 VIL 和 VIH 要求的问题。  

    最简单的解决方案是使用 TXU0304等电平转换器 IC、并且很可能提供更好的整体性能-但是如果您真的想使用此架构、请告知我有关示波器快照和数据速率的信息、因为您很可能只需要 调整 RC 网络、使其与您的数据速率更加一致。  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    感谢您的回复!

    连接双端的示波器迹线将很快共享单端信号。  

    谢谢

    塔伦·库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarun:

    感谢您提供第一组示波器屏幕截图-我很期待看到单端 I/O 基于您展示的差分、它确实看起来单端输入可能卡在"高"状态-这接近我的 最初认为转换器中的 RC 时间常数过大、并且信号没有足够的时间在新位显示之前进行"放电"。  

    您还可以确认数据速率。


    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    请找到所附的单端示波器截图、波特率为19200。  

    谢谢
    塔伦·库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用较小的时基、以便可以看到单个位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    连接 示波器 并在较短的时间范围内拍摄。

    谢谢


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarun:

    您能否尝试以下设置和测试来查看是否看到改进:

    1.移除 R8和 C6 - RO 输出已被 R114上拉-因此如果保持 R8和 C6、VOL 水平将会更高

    2.将 R10更改为1K  

    3.将 C8更改为100pF 或移除。  

    请告诉我、这是否可行、以及您是否看到运行方面的改进。  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    我们已经按照您的建议在电路中进行了更改。 但这n`t 对我们是有效的。

    请推荐一些解决方案。

    谢谢
    塔伦·库马尔   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些波形看起来不错。 据我所见、问题与电平转换器无关。

    可以同时显示 TXD A/B 吗? 如果 A/B 引脚上没有输出、则 THVD1400未通电或损坏。 (在后一种情况下、尝试更换芯片。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarun:

    您可以做两件事:

    1.您能否拍摄单元顶部的图片以便在我们的内部系统中跟踪它。  

    2.您可以尝试 更换部件或进行 ABA 交换,看看是否有任何改进——因为 IC 似乎是问题,而不是输入网络。

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 

    请找到所附的  A/B 信号示波器截图。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里有两个示波器屏幕截图。 两者都有"A"/"B"的标签、但行为不同。 您在那里测量了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tarun,

    请给我一张设备顶部无法正常工作的图片。 它可能是假冒的、我可以在我们的系统中检查它们。  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    请找到 设备顶部图片的附件文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarun:

    谢谢你的照片。 我能够跟踪我们系统中的标记-因此我不认为它是非法的。

    您是否已切换到全新的 IC、看看它是否仅仅是一个器件?  您所连接的示波器屏幕截图之一似乎工作得更好-如果这是驾驶员信号。  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    我们 用新 器件替换了 IC、并在新单元中找到了相同的波形。

    附加示波器屏幕截图。

    期待听到一些解决方案。

    谢谢
    塔伦·库马尔

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tarun,

     在再次查看原始图表后,你拉这个,我会再次说这个,我们不会建议类似这样的东西,用于电平转换-它是错误的设置。 您已将 MCU 置于方框图中收发器所在的位置、反之亦然-因此我怀疑它是否设置正确。 在这个部件上没有像这样的其它问题-这使我觉得它要么是因为实施了不正确的架构、要么是因为这不是正确的架构、并且您应该使用比这更常见的电平转换架构-但老实说、是一个电平转换器 IC 最好的方法。

    此致!

    帕克·道德森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    我已经检查了连接、发现原理图中显示的连接错误、但我们 在电路板上进行了正确的连接。

    附加更新后的原理图。

    谢谢
    塔伦·库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tarun,

    请转至: https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html 退货-此时器件的质量问题已经开始显现。  

    此时似乎不存在应用问题。 如果应用有误-原因是保护二极管钳位过高、并且 A 和 B 上没有串联防脉冲电阻器(建议使用保护二极管-建议使用10欧姆); 不过、我认为这不太可能、因为您使用的二极管都是非常标准的 RS 至485保护。  

    此致!

    帕克·道德森