This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111:10GBASE-KR 至 SR 转换

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10031, DS100DF410, DS125DF111, DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1292986/ds125df111-10gbase-kr-to-10gbase-sr-conversion

器件型号:DS125DF111
主题中讨论的其他器件:DS100DF410、TLK10031、、 DS110DF111

我正在寻找一款 IC、用于10G 以太网应用、以从 CPU 板将10GBASE-KR (背板)接口转换为来自 SR 收发器的10BASE-SFP 接口。  我看到一个设计为此使用了 TI 的一个10G 以太网重定时器(DS100DF410或 DS125DF111)。  但我研究了似乎用于相同目的的 TI 的10G 以太网收发器(例如 TLK10031)。  与在此应用中使用其中一种收发器相比、使用其中一种重定时器的优缺点是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 的 TLK10xxx 器件是 SerDes 收发器、其包括一个高速端、支持高达10.3125Gbps 的数据速率、而一个低速端、支持高达5Gbps 的数据速率。 在10GBASE-KR 模式下、它们可以将低速输入上的8B/10B 已编码 XAUI 数据串行化为高速输出上的64B/66B 已编码数据、反之亦然。 支持链路训练。

    TI 的10G 以太网重定时器(DS1xxDFxxx)只允许每个输入通过 CTLE、DFE、CDR 和具有去加重功能的驱动器。 DS100DF410支持10.3125Gbps 和1.25Gbps 的数据速率、DS110DFxxx 器件支持8.5 - 11.3Gbps 和子速率、DS125DFxxx 器件支持9.8 - 12.5Gbps 和子速率。 DS100和 DS110产品包含在5GHz 频率下高达34dB 的自适应均衡功能。 不支持串行器/解串器功能、并且不支持链路训练、因为这些器件不支持协议。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:
    感谢您的详细回答。  我很感激。

    正如我提到过的、我将尝试把10GBASE-KR 接口从 CPU 连接到 SR 光学 SFP+收发器。  关于 TLK10031、我认为它的 XAUI 接口用于连接10GbE MAC 器件。 SFP+光收发器使用 SFI 接口。  TLK10031数据表的"应用"部分指出、

    " 通过连接到 需要 SR 或 XFI 电气信号的光模块、该器件也可用于光物理层(如10GBASE-XFI 或10GBASE-LR)。 对于光学用例、KR 专用功能、如第 73条自动协商和链路训练应被禁用。"

    如果此应用需要禁用 TLK10031的功能(例如链路训练)、是否有理由使用 TLK10031器件而不是 DS125DF111 (以太网重定时器)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harold、您好!

    抱歉、您原来的问题遗漏了 SR 部分。 自协商和链路训练应被禁用、因为 SR 不支持它们。 我认为您应该在 TLK10xxx 收发器和 DS1xxDFxxx 重定时器之间做出选择、具体问题如下。

    1. 您的应用是否需要将多个低速通道串行化为高速通道? 如果愿意、则 TLK10xxx 是更好的选择。
    2. 您的应用是否在器件两侧都需要10GbE 线路速率? 如果存在、则 DS1xxDFxxx 是更好的选择、因为 TLK10xxx 器件的低速端仅支持高达5Gbps 的数据速率。
    3. 您的应用是否包含需要良好信号调节的有损耗通道?如果有、DS1xxDFxxx 是更好的选择。

    在选择 TLK10xxx 和 DS1xxDFxxx 之间的器件后、我可以帮助您选择这些产品系列中的器件。 我需要您在背板和光学器件两侧共享数据速率和通道数。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    感谢您阐明了这两种 IC 的用例。  对于我的应用、我需要在器件两侧支持10GbE 线路速率、因此以太网重定时器(DS1xxDFxxx)似乎是不错的选择。  此外、我的应用程序还支持单个10GBASE-KR 接口连接到单个 SR 接口。  您是否会推荐不同于 DS125DF111的其他 TI 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harold、您好!

    这时、您的最佳选择是 DS110DF111和 DS125DF111。 DS110DF111支持8.5到11.3 Gbps +子速率、DS125DF111支持9.8到12.5 Gbps +子速率。 DS110DF111可能适合、因为它默认以10.3125Gbps 运行、但两种重定时器都支持您的应用。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Lucas。  这对我们非常有帮助。