This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953A-Q1:拉低 PDB 后、如何保证串行器被禁用?

Guru**** 674950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1287252/ds90ub953a-q1-how-to-guarantee-the-serializer-was-disabled-once-pull-low-pdb

器件型号:DS90UB953A-Q1

您好、TI 专家

由于该串行器是 QM、但支持 ASIL-B 功能、因此如何保证在 PDB 被拉至低电平后禁用串行器? 串行器是否有任何其他指示?

谢谢!

Br

魏城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Weicheng:

    感谢您提出该问题。 您是否具有正在设计的大型系统的相关背景? 任何适用的系统方框图/原理图在此处都将对您有所帮助。 我们可以根据具体的系统查看并推荐一种方法来验证是否已禁用串行器。

    此致!

    托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    托马斯·你好

    该串行器基本上会从主机 SoC 输出与安全相关的图形、而安全状态需要黑屏、那么串行器能否保证在 PDB 为低电平以满足 ASIL-B 要求时禁用输出视频流?

    谢谢  

    Br

    魏城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很清楚、TI 可以提供支持 ASIL-B 系统的安全文档、但现在不清楚 RESET/PDB 是否仍然支持 ASIL-B 目标。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weicheng:

    感谢您的澄清。 在 ADAS 系统中、当 PDB 引脚被拉低时、可用于确认串行器处于非活动状态的一种方法是测量解串器的锁定状态。 您知道该应用中使用的是哪个特定的解串器吗?

    此致!

    托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    托马斯·你好

    感谢您的快速响应、我们能否确保此方法满足 ASIL-B 要求? 因为安全状态要求 ASIL-B。

    Br

    魏城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weicheng:

    感谢您的跟进。 是否有与您合作处理此案例的 TI 现场应用工程师? 我们可以通过电子邮件分享一些更详细的功能安全信息。

    此致!

    托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    托马斯·你好

    是的,我有 FAE 要问,功能安全文件也有,但我没有找到答案,因此来这里2问专家帮助,请问您能提供提示吗? 谢谢!

    Br

    魏城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weicheng:

    您能让 FAE 给我发个消息吗? 我将与他们进行协调,因为其中一些信息不能在公共论坛上分享。

    此致!

    托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    当然、我会 给您发送电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alan、我们会通过电子邮件进行跟进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Thomas、我们期待您提供此类信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结束本主题、通过电子邮件与 FAE 和客户联系