This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044AV-Q1:ISO 11898-1

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1293713/tcan1044av-q1-iso-11898-1

器件型号:TCAN1044AV-Q1

您好、

我可以知道 TCAN1044是否通过了 ISO 11898-1标准认证?  

此外、是否有 CAN-FD 数量的器件允许限制?  

谢谢。

阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allan:

    TCAN1044AV-Q1符合 ISO 11898-2标准、因为这是物理层定义、而 TCAN1044AV-Q1就是物理层收发器。

    ISO 11898-1是数据链路定义、不一定与 TCAN1044AV-Q1相关。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    埃里克·哈克特