主题中讨论的其他器件: AM26LV31E、 AM2631
您好!
我们在产品中使用了增量编码器。
编码器供应商正在使用 AM26C31。
在我们的运动控制板中、 编码器的接口原理图如下所示。

固定距离行程的正确编码器计数如下(QA、QB) 。 如果我们在屏幕截图的右侧看到事件、则给出50.456K 上升沿。

我们看到一些故障单元丢失编码器脉冲
对于故障编码器、屏幕截图如下所示。 如果我们在屏幕截图的右边缘看到事件、则只给出18.742K 的上升沿。 但电机移动到了相同的距离、并使用激光距离传感器进行了确认。

因此很明显编码器模块中的 IC AM26C31 的行为不是。
这可能是由于长期故障或某些原因造成的、因为设备正常运行、现在出现了这些问题。
上面的接收器接口电路是正确的。 有什么因素可能会损害 AM26C31吗?
您的输入非常重要、因为此问题导致生产停滞。
此致
苏布拉马尼