This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:USB 3.0多路复用器

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS6126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1294150/tusb8041-usb-3-0-mux

器件型号:TUSB8041
主题中讨论的其他器件:HD3SS6126

大家好、

客户要求 USB 3.0多路复用器。请参阅以下方框图。  

HS 和 SS 信号是来自处理器或主机控制器的多路复用器的输入。 他们更喜欢使用一个通用 USB 3.0端口在直接 SS 和 HS 信号(处理器)或 USB 3.0集线器之间切换。 它需要在 MUX 和 USB 3.0连接器的输出端短接或产生残桩。  

客户需要我们提供的输入 、以便 USB 连接器和 MUX 之间的存根或结不会偏离要求?  

选择端口时,B 端口的状态是什么? 它会处于 Hi-Z 状态吗?

如果以下配置符合要求、请提出建议。  

此致、S Mathew。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S.Mathew

    不能在集线器和主机控制器之间共享 SS 和 HS 信号。 您需要另一个 MUX 来在主机控制器和集线器之间进行切换。

    对于 HD3SS6126端口 B、 在不使用时为高阻态、  

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    感谢您的答复。 我仍然不清楚您的答复。  

    请允许我要求强调同样的问题,目前的建议有什么问题。  

    建议使用方框图、选择另一个多路复用器选项。  

    此致

    帕布胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕布胡

    请参阅方框图、红色方框图显示了您需要第二个 MUX 的位置。  

    谢谢

    大卫