This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS6126:存根或结是否影响性能

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1294308/hd3ss6126-stub-or-junction-does-it-impact-the-performance

器件型号:HD3SS6126

我们有 USB 3.0多路复用器的要求。请参考下面的方框图。

 

HS 和 SS 信号是来自处理器或主机控制器的多路复用器的输入。 我们更喜欢使用一个通用 USB 3.0端口在直接 SS 和 HS 信号(处理器)或 USB 3.0集线器之间切换。 它需要在 MUX 和 USB 3.0连接器的输出端短接或产生残桩。  

我们需要 TI 同意、USB 连接器和 MUX 之间的存根或结不会偏离要求?

 

选择端口时,B 端口的状态是什么? 它会处于 Hi-Z 状态吗?

如果以下配置符合我们的要求、请提供建议。

此致

帕布胡