This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI-Q1:序列查询

Guru**** 2955700 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1294093/tusb4020bi-q1-sequence-inquiry

器件型号:TUSB4020BI-Q1

大家好、

您可以帮助说明 TUSB4020BI-Q1数据表中 TD1的序列定义吗?

我们可能在 VDD33和 VDD 上遇到时序问题、因此需要澄清 TD1延迟的定义和电压阈值。

请参阅下图。

期待您的回复。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan:

      如果 GRSTz 仅通过外部电容器连接、则 VDD 应更早上电或与 VDD33相同。

      如果   GRSTz 由外部信号控制、则只要在 VDD33和 VDD 稳定后 GRSTz 变为高电平、就没有上电序列。

      VDD 和 VDD33达到90%时是稳定的、GRSTz 为2V 时变为高电平。

    此致

    布赖恩