This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB3031:并行连接输出?

Guru**** 2905260 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB3031, TMUX8212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1292603/ts3usb3031-connect-outputs-parallel

器件型号:TS3USB3031
主题中讨论的其他器件: TMUX8212

团队、您好!

是否允许以下用例将输出电流加倍?

信号 带宽为1GHz。

感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    输出电流加倍意味着什么? 您是否希望让信号从 MHL+/-或 USB1/2 +/-进入、然后从 D+/D-退出、并聚集在一起以使同一信号的电流加倍?

    请告诉我。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    可能我的问题不准确、因为没有真正的输出;-)

    是否可以并联2个内部多路复用器并将其用作 单通道多路复用器?  是的、想法是将电流翻倍。

    感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我们有单端信号、其最大频率为 100mA 的电流。

    思路是使用 TS3USB3031上的+和-引脚来降低每个引脚的电流

    谢谢。

    格哈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerhard 和 Hans、

    据我所知,不,这不是我们可以用这个多路复用器来支持的一种执行方式。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您能告诉我们为什么这是不可能的原因吗?  

    感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hans、您好!

    作为这方面的一阶研究、有多路复用器可以处理通过开关的最大100mA 电流。 一个示例是 TMUX8212、这是一款1:1四通道器件、但如果您将所有输出引脚连接在一起、则可以使其成为一个4:1通道。

    这能满足您的要求吗?

    此外、您的系统是否需要1GHz 信号? 您能进一步解释一下吗?

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kameron:

    如前所述、所需带宽为1GHz。 电源应为2.5V ...3.3V。

    您没有回答我的问题:为什么 TS3USB3031开关不允许并联。

    此致、Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以并联使用任何模拟开关通道。

    阻抗将减半、电容将加倍、因此产生的带宽应保持不变。