This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS6126:HD3SS6126的原理图审阅

Guru**** 2855850 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS6126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1289691/hd3ss6126-schematic-review-of-hd3ss6126

器件型号:HD3SS6126

尊敬的团队:

原理图已绘制。 在 HD3SS6126方面、我们将 USB 3.0 Type-A 转换为 USB Typc-C 接口。 您能帮助审查一下它是否符合设计要求吗?

2.我们计划使用5G NR LTE 软件狗搭配 USB Type-C 接口、无需 PD 控制、Micro USB ID 或者 LED 功能;
您能否告诉我如何设置 SEL_0、SEL_1、HS_OE0#和 HS_OE1#、以便它们可以同时提供两个通道?

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉米:

        建议在 SSRX 通道上使用0.33uf 电容。

        A 型和 C 型都 是插座吗? 您从何处获得 HD3SS6126的引脚信息? 引脚35-38应为 NC 引脚、只有一 个 SEL 和一个 HS_OE

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的大力支持。

    此外、当 HD3SS6126与 USB Type-C 5G NR LTE 器件兼容时、如何确定相应的开关方法? 谢谢你。

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉米:

      要找到 相应的 Switch 方法,您需要检查该设备的交换机带宽是否足够高。 接下来、您需要检查应用 信号(如 USB3)振幅 、共模电压是否符合开关规格。 那么   5G LTE 的振幅和共模电压是多少?

      我还需要知道   Type-A 和 type-C 是否是插座?  转换器级的设计很重要、

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉米:

      什么是连接器类型?

    稳压器

    布赖恩