This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3221E:传输距离@波特率1152000bps

Guru**** 2931890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1293780/trs3221e-the-transmission-distance-baud-rate-1152000bps

器件型号:TRS3221E

您好  

您能帮助检查传输距离@波特率1152000bps 吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PYTsai:

    建议不要在1Mbps 以上使用我们的 RS -232器件-该器件的最大速率为250kbps。 RS 232不支持您需要的比特率。

    您提供的比特率是否有拼写错误?  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设标准屏蔽电缆的传输距离为115200bps、约为1.3m;低电容电缆可实现更远的距离。 有关详细信息、请参阅 tldp.org/HOWTO/Remote-Serial-Console-HOWTO/serial-distance.html。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PYTsai:

    如果您的意思是115.2kbps -取决于您使用的封装、连接器 和电缆类型。  

    如果使用 RGT 封装 时、使用 CL = 1000pF 是一个很好的起点、以获得安全近似值。 因此、如果您的连接器各为100pF (2个)、并且您使用的电缆的电容为150pF/m、则可以支持5.3米。

    但检查您自己的电缆参数至关重要-此线程中提供的另一个链接做出了过多的假设、且已过时 w.r.t RS -232; 我们在这个1000pF 部件上有电容预算(它 能够处理更高的负载-高达2500pF -但是最大速度还未达到)  

    请告诉我115.2kbps 是否正确。

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    感谢它的支持,它是 115.2kbps。