This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1550:THVD1550:使用 THVD1550DR 作为 DS3695AM/NOPB 的替代器件

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1550, THVD1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1294647/thvd1550-thvd1550-using-thvd1550dr-as-alternate-to-ds3695am-nopb

器件型号:THVD1550
主题中讨论的其他器件: THVD1500

您好!

我有相关问题  THVD1550:使用 THVD1550DR 作为 DS3695AM/NOPB 的替代器件。

根据我在设计中使用了 THVD1500的建议。 信号速率为500kbps。 这样就消除了差分输出信号中存在的噪声。 如下图所示。

 

但 我们观察到在引脚4 (D)和引脚1 (R)探测的 TX 和 RX 信号中存在饱和。 如下图所示。

    

请帮助我确定这里的问题是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaithra:

    我有几个问题可以帮助缩小潜在问题的范围:

    1.能否展示您正在使用的系统的测试设置和原理图?

    2.您能否显示差分总线(A 和 B)引脚的状态-在不看到 A 和 B 引脚的情况下难以诊断"R"问题。  

    3.您能在测试过程中确认应用中/RE 和 DE 引脚的状态吗?  

    本质上而言、"D"输入是 TX -这是一种高阻态输入;该信号实际上似乎没有任何错误。 它看起来就像"R"信号在数据流的一半左右变为高电平、该数据流可能指示"A 和 B"上的问题或可能指示控制方案存在问题。 如果您请回答上述问题、这将有助于诊断问题。  

    此致!

    帕克·道德森