This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:TUSB9261 VBUS 设计要求

Guru**** 2930970 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1294323/tusb9261-tusb9261-vbus-design-requirment

器件型号:TUSB9261

大家好、团队成员:  

  您能帮助查看 USB_VBUS 受限值吗?

  我注意到在 Q 版本中它描述如下:

  

  这是否意味着 USB_VBUS VIH 限制是0.4V?(信号 USB_VBUS 必须通过90.9 kΩ±1%电阻连接到 VBUS USB_VBUS 50 I、并通过10 kΩ±1%电阻连接到信号接地。)

  我?知道、如果 USB_VBUS 低于 VIH 限制值3 μ V、会发生什么情况

  希望得到您的回复、谢谢。

  

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailey、

    围绕 USB_VBUS 进行设计的逻辑同样适用于 TUSB9261的两个版本。

    此引脚使用1.2V I/O 单元、因此建议采用的分压器会在 VBUS 介于4和10伏之间时将 VBUS 的电压降低到该引脚的可接受水平、并防止损坏。 由于此引脚的最大电压为1.2V、因此自然会低于 VIH、检测阈值大约是当 VBus 为4V 时。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:ñ a

    感谢您的答复。

    如果 VBUS 低于4V?、会发生什么情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailey、

    如果 VBus 低于4V、则该器件将不会检测到连接、并会假定未连接任何 USB 器件。 如果您的 VBUS 小于4V 最小值、则您可以修改分压器的值、以便更好地适应您的电压电平。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    Ryan。