This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:S 参数模型

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB214, TUSB213, TUSB211, TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1294223/tusb211-s-parameter-model

器件型号:TUSB211
主题中讨论的其他器件: TUSB212、TUSB214、TUSB213

大家好、

我们仍然没有 TUSB211的 S 参数模型?

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1176248/tusb211-tusb211-s-parameter-model?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TUSB211%2520S#

您能否分享一下它的 H-Spice 模型? 如果您无法将其上传至该主题、请通过电子邮件分享。

谢谢。

太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoo、

    我们仍然没有任何用于 TUSB211的 S-Param 模型。 此外、虽然我们没有任何适用于 TUSB211的 H-Spice 模型、但我们有适用于 TUSB212/213的 H-Spice 模型、这些模型虽然与 TUSB211的性能没有直接关联、但可用于提供一般概念。 请告诉我这是否有效、我可以通过 E2E PM 将其发送给您。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的及时回复!

    我还看到了这个主题。我认为我们有一个 HSpice 模型。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/818127/tusb211-ibis-hspice-model

    如果您还具有用于 TUSB214,217A 的 HSpice 模型、您也能分享这些模型吗? 表上记录一些内容。 请注意、我们与我的客户签订了 NDA。

    此致、

    太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoo、

    我也看到此主题。我以为我们确实有 HSpice 模型。

    遗憾的是、据我所知、我们没有用于 TUSB211的 HSpice 模型。

    如果您还具有用于 TUSB214-217A 的 HSpice 模型,您是否也可以共享这些模型? 表上记录一些内容。 请注意、我们与我的客户签订了 NDA。

    我们仅为 TUSB212/TUSB213提供 HSpice 模型、对此深表歉意。 此外、如果您可以通过 E2E PM 向 TI 提供客户名称或其 NDA ID、我可以对文件进行密码保护、然后将文件发送给您。

    谢谢。

    瑞安