This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65ALS176:SN65ALS176是否支持1000M 传输?

Guru**** 2928290 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65ALS176, THVD1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1294867/sn65als176-can-sn65als176-support-1000m-transmission

器件型号:SN65ALS176
主题中讨论的其他器件: THVD1500

大家好、

您可以帮忙检查我们的 SN65ALS176是否支持115kbps 的1000m 传输?

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这主要取决于发送器、而是取决于电缆增加的抖动量。

    1000m 时为115kbps:

    (SN65ALS176非常旧。 THVD1500是 P2P 的替代产品、更现代、更可靠、更便宜、且功耗更低。)