This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:级联重定时器

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1286874/ds110df410-cascading-retimers

器件型号:DS110DF410

3个重定时器器件背靠背(即彼此串联非常靠近)是否会出现任何问题?  背景:对于我们的生产模块的制造测试、我们设计了一个测试板/固定装置、该装置带有重定时器、有助于确保进入模块的信号振幅在环回测试期间是足够的。  在生产模块(即被测试单元)上、将在输出上有一个重定时器、而在其输入上有另外一个重定时器。  这两个重定时器距离连接到测试板的连接器仅有几英寸之遥。  因此、测试板上的重定时器将接收到一个在 UUT 输出上被重定时/增强的信号、并且将重定时/增强信号(第2个重定时器)发送到 UUT 上的另外一个重定时器(第3个重定时器)中。  如前所述、每个重定时器之间只有几英寸的电路板布线和连接器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    建议前、只需确保我正确理解系统。  您能否查看随附的方框图并根据需要进行调整?  您是否还可以将布线长度或插入损耗估计添加到方框图中?

    另外、我假设这是10 GbE 数据。  是这样吗?

    e2e.ti.com/.../GD-Block-Diagram.pptx

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Drew、

    感谢您的参与。 我在设计中使用布线长度更新了文件。

    e2e.ti.com/.../GD-Block-Diagram_5F00_MCN.pptx

    谢谢。

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的更新。  您是否知道每英寸的预期插入损耗和/或是否知道您的 PCB 材料?

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Drew、

    带有 DUT 的电路板是 Megtron 6、而测试板是 Isola 370HR。

    谢谢。

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您提供的信息。   我将在下周早些时候提供最新情况。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    对此延迟深表歉意。  这样做不会有任何问题、但您可能需要在系统中的某些重定时器上使用强制 CTLE 指数0、因为这是一种低插入损耗情况。

    如果您有其他问题、我建议使用 DS110DF410重定时器模型和您的通道模型执行 IBIS-AMI 仿真。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    关于强制执行 CTLE 索引0、我是否会遵循下面数据表中所述的寄存器写入序列? 我知道索引0对应于每个表11中的0x40寄存器值0000、但哪个值会插入到这些指令中提到的其他寄存器中?

    要在所有条件下手动覆盖 CTLE BOOST、请执行以下步骤。
    1.将 DS110DF410通道调整模式设置为0、方法是向通道寄存器0x31的位6:5写入0x0。
    2.在寄存器0x3a 中设置所需的 CTLE 升压设置。 如果 DS110DF410失去锁定并尝试锁定至
    较低的数据速率时、它将使用该 CTLE 升压设置。
    在寄存器0x03中设置所需的 CTLE 升压设置。
    4.在寄存器0x40中设置所需的 CTLE 升压设置。
    5.如果需要、设置寄存器0x13的 CTLE 第3级限制位、位2。

    最后、还有一个有关该器件的一般问题:该器件指示工作温度范围为-40°C 至+85°C、但如果我们必须在整个温度范围内运行而不进行下电上电、那么我们是否需要进行手动定期重新调整?

    谢谢。

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    插入手动覆盖寄存器的值将是 CTLE_STAGE[7:0]的值、如表11所示。

    例如、如果您要设置 CTLE 索引16、则要将8'b10001000 (0x80)写入寄存器0x3A、0x03和0x40。

    关于在温度范围内操作器件、由于通道相对较短、我认为需要随温度改变 CTLE 的可能性较小。  但请注意、此器件有一个90C 的"温度锁定范围"。  这意味着该器件应能够在其获得 CDR 锁定的原始温度基础上保持+/-90C 的 CDR 锁定温度变化。

    由于该器件的工作温度跨度为125°C、因此如果温度扫描整个范围、则该器件可能会失去 CDR 锁定。  失去 CDR 锁定后、它将重新锁定数据、但这将导致数据暂时中断。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "我想我能明白。"  因此、如果获得 CDR 锁定的温度为-40°C、那么只能在-40°C 和+50°C 之间保持锁定。对吗?

    谢谢。

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。  

    此致、

    纳塔尔·罗德里戈