This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0001:输出阻抗以及为何需要75欧姆电阻器

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1292141/lmh0001-output-impedance-and-why-the-75-ohm-resistors-are-required

器件型号:LMH0001

您好!

我要查看数据表中的主应用电路、

1.您能帮助我了解  LMH0001的输出阻抗是多少吗?

2. 75欧姆电阻中的两个似乎用作串联端接电阻,正确吗?

3.为什么 VCC 上又连接了两个75欧姆电阻? 它们实现了什么?

4.两个5.6nH 电感器的作用是什么?


提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Navneet、

    1)。 LMH0001阻抗由75欧姆至 Vcc 进行设置。 在第一页的主应用图中、输出阻抗为75欧姆。

    2)。 与5.6nH 电感器并联的75 Ω 电阻器用于回波损耗网络、这是正确的。

    3)。 这两个电阻器设置电缆驱动器阻抗。 这与 LMH0001驱动的同轴电缆阻抗相匹配。

    4)。 与75欧姆电阻并联的5.6nH 可设置整个频率范围内的阻抗并匹配被驱动的同轴电缆或75欧姆电缆。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!