This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849I:DP83849I:应用问题。

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1293953/dp83849i-dp83849i-application-issuesn

器件型号:DP83849I

您好

PWRDOWN_INT_A 应该悬空/暂停、但是这个引脚的缺省功能是断电。 此时器件功能的使用是否存在问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ***:

    PWDDOWN_INT_A (引脚18)缺省情况下运行为断电。 它有一个内部上拉电阻器、该引脚低电平有效。 如果将不使用此引脚、可以将其保持悬空。 这不会导致设备出现问题。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿尔瓦罗

    谢谢