This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0387:LMH0387的同轴电缆输出电压

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0387

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1294186/lmh0387-coax-output-voltage-for-lmh0387

器件型号:LMH0387

您好!

1. LMH0387部分提到了720至880mVpp 之间的输出电压。 我假定这是标称工作范围是正确的、我不能再低得多、也不能高得多? 我正在寻找一种能够更低得多的器件-比如600mVpp、高得多的器件就是1Vpp


2.对于 LMH0387、输出端不需要75欧姆电阻、因此同轴电缆的输入端应出现720至880mVPP、正确吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Navneet、

    1. 是的,您是正确的。 这是标称范围。

    2.您是正确的,您会看到整个720至880mVpp。 LMH0387的输出不需要在 BNC_IO 迹线阻抗上使用75 Ω 外部端接、但迹线具有75 Ω 内部电阻。  该规格要求使用4.7-μF 交流耦合电容以避免低频直流漂移、并且需要75 Ω 布线阻抗来满足 SMPTE 规定的上升/下降要求、以便接收器件实现最高的眼图张开度。