This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:DS160PT801

Guru**** 2930720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1293938/ds160pt801-ds160pt801

器件型号:DS160PT801

您好、TI 团队、

由于 BGA 区域的空间有限, 我能分享一个十倍频 1.17V 电压网的重定时器芯片的2个电源引脚吗?

请注意、此违规仅适用于 重定时器芯片的2或3个电源引脚。

 

谢谢,

Prashanth PAI B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据产品说明书、这是否需要去耦? 请提供建议

    [编辑机密信息- Evan Su ]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prashanth、

    请勿在此公共论坛上发布来自数据表的直接信息、此文档为机密信息。

    我尚未测试或看到共享去耦电容器对该器件的影响、一般来说、我认为电源引脚之间的耦合增加可能会导致观察到更多噪声。 数据表中的去耦建议适用于大多数应用。 如果您有空间限制而无法使用建议的尽可能多的去耦电容器、那么该设计在电源相对干净的情况下仍然可以正常工作、但我们没有这方面的信息、您必须自己进行测试。

    此致!

    Evan Su