This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:DP83848I -特殊连接引脚20和21问题

Guru**** 2990450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1294340/dp83848i-dp83848i---special-connection-pins-20-and-21-concerns

器件型号:DP83848I

您好!

我有一个设计,其中保留的引脚(# 20和#21)没有被拉(2.2k 欧姆);但它是需要根据 数据表建议

请。 澄清以下要点

1. 这两个保留引脚的用途/功能是什么

2.是否会影响功能?

2.这些上拉电阻是否只能保护 IC 免受外部干扰?

3、如果没有约定(就像我们的情况一样)-是否有任何机会在批量生产期间 IC 的故障增加

期待您的早日响应

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Basavaraja,

    这些引脚的功能仅供内部使用。 我能说的是、这很可能会影响功能、您应该遵循数据表的建议、并通过2.2 kΩ 电阻器将其连接到 AVD33。

    此致、

    阿尔瓦罗