This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9543A:对数据和时钟信号进行查询

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1294438/pca9543a-enquiry-on-data-and-clock-signal

器件型号:PCA9543A

大家好、

我可以向您咨询 I2C 开关、我们是应该在 I2C 通道0和 I2C 通道1上看到数据和时钟、还是只在我们要 访问的通道上看到数据和时钟?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:

    器件将根据您写入器件的内容启用通道。  

    如果 我们假设器件的 A1=A0=GND、那么9543A 的 I2C 地址为0x70h

    如果您要启用通道0、则会发送:

    0x70h (写入位设置)--> 0x01h //启用通道0

    如果要启用通道1、您可以发送:

    0x70h (写入位设置)-> 0x02h //启用通道1

    如果要启用两个通道:

    0x70h (写入位设置)--> 0x03h //启用两个通道。

    在次级通道上仍需要上拉电阻器。  

    -鲍比