This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:DS160PT801

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1294412/ds160pt801-ds160pt801

器件型号:DS160PT801

您好、TI 团队、

VPWR_1、VPWR_2A、VPWR_2B 数字电源和 VPWR_2C 是 Anlog 电源吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    具有 _2_A 扩展的器件是模拟电源。 另请参阅 EVM 原理图。

    此致、Nasser