This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB31:TS3USB31

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB31, TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1289675/ts3usb31-ts3usb31

器件型号:TS3USB31
主题中讨论的其他器件: TMUX136

我需要了解是否存在像 TS3USB31 (具有单使能端的高速 USB 2.0总线隔离器)这样能够通过单使能端隔离 USB3.0总线的德州仪器(TI) IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼尔森:

         在我们组中、我们没有用于具有单使能功能的 USB 3总线的类似元件。  我会将该票证分配给多路复用器组、看看他们是否有一个。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nelson、

    我可以建议使用 TMUX136: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tmux136.pdf?ts = 1699466110336&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTMUX136 

    请注意、TMUX136是一个2:1开关、因此您需要通过一个50欧姆电阻器将其中一个引脚接地。 这是因为它是一个高频应用并且保持悬空引脚将导致信号失真。  

    谢谢。

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR、首先、非常感谢您一直以来对我们

    关于将50R 电阻器接地:

    我只需要连接 USB 3.0信号、如 SSTX+吗?

    其他信号(我的意思是 SSTX-、SSRX+和 SSRX-)是否可以保持悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nelson、

    NIR 不在办公室、所以我要进入这里。 对于此应用、最好不要将任何引脚悬空- TI 建议、任何未使用的引脚都必须通过50 Ω 电阻器接地、以防止信号反射回器件。

    此致、

    亚历克斯