This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230EVM:有关电缆组件的查询

Guru**** 2874130 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230EVM, DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1295068/ds250df230evm-inquiries-regarding-cable-assemblies

器件型号:DS250DF230EVM
主题中讨论的其他器件: DS250DF230

我购买了 DS250DF230EVM。 此 DS250DF230EVM 配备一个 DS250DF230芯片。

我有一个问题。
要准备使用此 DS250DF230EVM、需要多少个 Huber+Suhner 1xMXP (MF53/1x8A_21NXPSMA/152)电缆组件?

即使只安装了一个 DS250DF230芯片、我们是否需要两套电缆组件?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您仍需要2个 MXP 电缆组件。 RX 路径路由到一个连接器、而 TX 路径路由到另一个连接器。

    此致!

    卢卡斯