This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8043A:集线器器件描述符是否可以设置为总线供电而不是自供电

Guru**** 2917310 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8043A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1295029/tusb8043a-can-the-hub-device-descriptor-to-set-to-bus-powered-instead-of-self-powered

器件型号:TUSB8043A

终端设备是复合 USB 设备(集线器+ 1个或多个嵌入式设备)。  我要设置集线器描述符来指示所需的电源。  我假设这是在 HS 集线器上完成的、而不是在 SS 集线器上完成的。

这是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

         根据 USB 规范、器件描述符必须报告器件配置(总线供电与自供电)和最大 VBus 功耗。

    对于 TUSB8043A、该数据会固定地将器件报告为具有0mA bMaxPower 的自供电 USB 集线器。

    从功能上来说、您可以将 TUSB8043A 配置为总线供电、并且它将没有问题;但是它将无法通过 USB 兼容性测试、因为描述符将始终报告自供电配置。

    此致

    布赖恩