This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221A-Q1:用于 UART 接口的 TS3USB221A-Q1

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221, TS5A23157-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1295315/ts3usb221a-q1-ts3usb221a-q1-for-uart-interface

器件型号:TS3USB221A-Q1
主题中讨论的其他器件:TS3USB221TS5A23157-Q1

您好、支持团队

TS3USB221可以用于 UART 接口吗?

I/O 电压:1.8V

对于无源开关、

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件针对高速 USB 信号进行了优化、但也能处理普通 UART 信号。 TS5A23157-Q1会更便宜。