This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:PCIe 开关器件建议

Guru**** 2918150 points

Other Parts Discussed in Thread: DRA821U, TUSB7340, XIO3130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1295166/xio2001-pcie-switch-device-recommendations

器件型号:XIO2001
主题中讨论的其他器件:DRA821UTUSB7340XIO3130

您好!

我的客户正在寻找 PCIe 交换机产品来扩展 TI DRA821U PCIe 端口。

如果有1:4 PCIe 扩展产品可与 DRA821U 的 PCIe 端口连接使用、请推荐它。

此外、如果您有 PCIe 转 USB 产品、请推荐它。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所见、所有 PCIe 开关(XIO3130)和 PCIe USB 主机控制器(例如 TUSB7340)都已停产。