This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESDS302:是否可以用于 DP83822I

Guru**** 2769545 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I, ESDS314, ESDS302, ESDS304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1291853/esds302-is-it-possible-to-use-for-dp83822i

器件型号:ESDS302
主题中讨论的其他器件:ESDS314、DP83822I、 ESDS304

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 ESDS302和 ESDS314。

他们对  

——

您能告诉我们有关 Vrwm=3.6V 时二极管的以下问题吗?

・目前我使用的是电源电压为3.3V 的 DP83822I。

我检查了器件上 TX/RX 的单端电压。

输出范围从最低2V 到最高4V 左右、以3.3V 为中心。
(基本来说、它的运行方式类似于输出3.3V±0.5V。)

该波形的很大一部分高于3.6V

在这种情况下、在上述条件下使用 ESDS302和 ESDS314 (Vrwm=3.6V)时会出现什么类型的问题?

当电压超过3.6V 时、电流通过二极管流向 GND。

波形质量是否会出现任何恶化或对合规性测试产生负面影响?

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:  

    如果工作电压超过3.6V、则二极管性能不会有问题。可能会有轻微的漏电流、但只要工作电压不超过二极管的击穿电压( 两个器件的最小值均为4.5V)。 如果电压超过4.5V、则可能会出现大量电流泄漏。  

    ESDS302和 ESDS314是我们推荐用于以太网应用的器件、特别是针对  DP83822I 的器件。  

    如果您有其他问题或意见、敬请告知。  

    此致、  

    麦肯齐·艾克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 McKenzie:

    感谢您的答复。

    我知道 ESDS302和 ESDS314用于以太网应用。

    换句话说、ESDS302和 ESDS314可以使用 VCM 3.3V。

    是否有任何关于 DP83822I 或其他以太网 PHY 的参考设计?

    我将与客户分享您的答案。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:  

    如果我可以为 ESD 器件提供任何帮助、请告诉我。

    至于以太网参考设计、 每个以太网器件通常都包含一个 EVM。 本 EVM 用户指南将包含有关器件的操作、特性和使用的信息。 这是 DP83822用户指南的链接(链接)。 这些用户指南/EVM 可在 TI.com 上找到。  

    此致、  

    麦肯齐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 McKenzie:

    感谢您的答复。

    您提到了 ESDS304和 ESDS314用于以太网应用。

    所以我想获取带 ESDS302或 ESDS314的参考设计以太网 PHY。

    我认为它可以帮助客户更深入地了解

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:  

    很遗憾、我们没有一个结合使用 ESDS302或 ESDS314与 TI 以太网 PHY 的 TI.com 参考设计。 如果您想、可以尝试使用  DP83822I 和 ESDS302生成一个通用原理图、以显示放置和布局。  

    请告诉我您的看法。  

    此致、  

    麦肯齐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 McKenzie:

    感谢您的答复。

    这次不需要。

    很容易混淆、所以我希望将来参考设计和合规性测试结果可以作为参考设计提供。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:  

    我们将来可以与以太网团队合作解决这一问题。 如果您有任何问题或评论、请联系我们。  

    此致、  

    麦肯齐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 McKenzie:

    感谢您的评论。

    我期待将来参考设计的发布。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市