This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:tusb320是否通过了 USB-IF C 函数测试?

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1291270/tusb320-did-the-tusb320-pass-the-usb-if-c-function-test

器件型号:TUSB320

我们使用 tusb320作为我们生产的 type-C 控制器。

这个生产需要通过 USB IF 验证、其中包括 C 函数测试。

C 函数测试将遵循 USB.org 中的此文档。

https://www.usb.org/sites/default/files/USB%20Type%20C%20Functional%20Test%20Specification%202023%2002%2023.pdf

当我们尝试处理"TD4.5.1DRP 连接 SinkTest"时、它在步骤12中失败了。 D.

当我们的产品在接收器(CVS)被分离后作为源播放时、似乎在 tSRCDisconnect (20ms)中 CC 没有出现 Rd。

您能帮助验证一下吗?

是否可能是第一个 DRP 建议持续时间应从 Rd 开始? 或者、CVS (USB Type-C 连接验证系统)不应在首次建议持续时间后检查 First CC 下拉。 它为24.374ms、超过20ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walker、

    似乎当合规性测试需要 Rd 时、320会显示 Rp、然后是 Rd。 我有几 个请求、希望更好地了解测试和您的系统。

    您能否共享此测试的协议跟踪文件? 特别是任何 CC 事件。

    您能否提供 320和 VBUS 实现原理图? 这可能有助于我们 找到问题所在。 如果你想私下分享,你可以接受我的朋友的请求,并直接发消息的 PDF 文件。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walker、

    您是否能够提供有关此行为的协议跟踪、原理图或任何更新?

    如果 您的问题已得到解决、我可以关闭此主题。

    此致!

    谢恩